This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1042:ISO1042

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO1042

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1288073/iso1042-iso1042

器件型号:ISO1042

我们将此 IC 用于我们的 CAN 网络、作为我们产品中改进的设计、但我们在连接多个节点(当前为24个节点)时会面临站点上的问题。

此 IC CAN H 和 L acros 电阻值 strat、从而减少并导致整个 CAN 网络 colapse。 我们使用 最大4个节点在短距离内测试我们的原型、对于网络末端的120欧姆终端电阻器没有问题。

是什么导致 H 到 L 电阻在几次后下降? 收发器不支持多节点和长距离吗? 如何改善该电阻下降。

您可以从技术支持获取联系电话 、并查看我们的部门。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Latha、  

    感谢您联系和使用 ISO1042。 原理图模糊、因此我无法详细说明、但似乎 CAN 总线上没有使用任何终端电阻器。   如果节点之间的电缆长度较长、这也可能影响 CAN 总线可以支持的最大节点数(这可能是您所怀疑的)。

    请参阅"9.2.2.1 总线负载、长度和节点数"。 对于具有许多节点的大型 CAN 网络、总线寄生通常会限制最大 CAN 节点数。 仔细的设计和终端电阻器可以帮助扩展支持的节点数(请参阅9.2.2.2 CAN 终端)。   

    以下应用不涉及 CAN 物理层要求(TI.com) (第4节)以及 有关隔离 CAN 节点 总线设计的热门设计问题(修订版 A)提供了一些有关端接以及总线特性的良好见解。  

    此致!
    安德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     e2e.ti.com/.../CAN-BUS.pdf

    HI、此处连接原理图 CANBUS 网络遵循第4部分中的突出显示

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Latha、  

    总线可以支持的 CAN 节点数量受到电缆长度和信号传输速率的严重限制。 对于分裂终端配置、需要标记有红色"X"的元件(并且连接了 JP4 1-2)。 在没有端接电阻(单端或分离)的情况下运行可能是 CAN 总线无法通信的原因。  

    如果您的应用具有较长的残桩长度(>0.3米),则从第4节中提取的以下尖头也是相关的。

    适用于您的应用的电缆长度和信号速率是多少? 是否有从 TXD 和 RXD 到 CANH 和 CANL 的示波器捕获?  

    此致!
    安德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们如下所示。

    存根长度在~.3到.4m 左右

    150米左右的电缆长度整个网络、24个节点的 CANBUS 速度为100kbps

    损坏的 IC 屏幕截图

    良好的 IC 屏幕截图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Latha、  

    如上所示、两个120欧姆终端电阻器就足够了。 然而、"良好的 CANH"看起来像 IC 和 CANL 没有差别、这表明终端网络中存在一些错误。 请确认第二个 CANH 和 CANL 捕获结果在示波器上的每分压值相同。  

    此致!
    安德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不良的 IC - CAN H 和 CAN L 显示的电压电平高达1.1V、波形为200微秒

    良好的 IC - CAN H 电压电平3.5V、计时50微秒、CAN L 显示高达1.1V 的电压电平和计时50微秒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Latha、  

    根据目前提供的信息、原理图有两个问题:  

    1. GND_FIL 和 GND_ISO 通过原理图中的 CMC 连接。 隔离器的目的是防止共模 CANBUS 噪声传输到微控制器接地端。 连接隔离器的1侧和2侧接地会绕过隔离栅、并且微控制器和隔离器的1侧不再受到共模瞬变的保护。  
    2. 对于电缆长度较长和许多 CAN 节点的 CAN 总线、建议使用120欧姆的端接电阻(从 CANH 到 CANL 测量)。 在网络两端从 CANH 到 CANL 连接两个120欧姆电阻以实现120欧姆电阻。  
      1. CANH 和 CANL 的共模电压应相同。 目前、CANH 和 CANL 的屏幕截图显示了不同的共模电压、这些是意外电压。 这些信号的幅度应该相似、并且 CANL 将相对 CANH 进行反相。  
      2.  良好屏幕截图中显示的这种不对称性表明更大的系统和/或端接电阻存在问题。 如果这些屏幕截图是在 R14和 C7放电(JP4断开连接)的情况下捕获的、则可能是原因、因为端接不平衡并且 C7很大(通常情况下、分裂端接配置的 C7电阻小于100pF)。

    为此、我们建议以下内容:

    • 我们建议在隔离栅未短路且终端电阻器就位的情况下进行测试。
    • 我们还建议在之前的测试中检查器件是否已损坏、方法是从 PCB 上移除 IC、并测试 CANH 到 CANL 和每个引脚到 GND 的电阻。 然后与未经测试的新器件进行比较。  
    • 为了更好地了解故障、请在呼叫中描述的相同示波器捕获中显示良好和故障单元的信号
      • 一次捕获中的全部4个信号(TXD、RXD、CANH、CANL)。 如果无法实现、则:  
        • TXD-GND1和 CANH-GND2
        • RXD-GND1 CANH-GND2
        • CANH 和 CANL

    此致!
    安德鲁