This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1228:CAN't 使 ISO1228正常运行。

Guru**** 2589275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1291335/iso1228-can-t-get-iso1228-operating-normally

器件型号:ISO1228

您好、先生/女士:

SPI 时钟频率为500kHz、电压电平为5V。

测得的波形如下所示。

输入 SPI​​根据规格读取 IN1~8值。

但 SDO 没有输出。

该电路如下所示。

如果我们可以进行更多测试、以阐明系统无法正常工作的根本原因、请提供建议。

 

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kyle、

    感谢您的提问。

    原理图似乎不遵循数据表指南。 请考虑包括 RSURGE、CSURGE、Rilim (除非它为0欧姆)、Cfil、Rpar、VCC1的去耦电容器等。 请参阅以下示例原理图:

    请考虑这些来自数据表中指南的更改、然后重新进行测试。

    此致、
    A·维塔尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Aaditya 您好:

    感谢您的回答。

    我们已尝试添加 RSURGE 和 Cfil。

    但现在的问题是、我们无法从 SPI 接口读取任何寄存器值。

    看起来在上电时、nINT 不处于高电平状态。

    当我们发送 SPI 命令时 、nINT 也没有响应。

    现在、我们将重点介绍 SPI 传输。 尚未进行 DI 测试。

    我们预计会看到通过 SPI 有任何响应。 但我们什么也得不到。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kyle、

    感谢您的答复。

    如数据表中所述、除了 RSURGE、CSURGE 和 Cfil 之外、Rpar 和去耦电容器对于器件的功能非常重要。 请根据数据表实现这些元件、并附上更新的原理图。 更新原理图后、请再次测试并告知我们。

    此致、
    A·维塔尔