请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ISO1042 大家好、
我的客户正在使用我们的 ISO1042。
他们想要使用非隔离式电源测试 CAN 功能、如下所示:(VCC2为5V、LDO 使用5V 至3.3V 至 VCC1)

您能否帮助我们检查一下、当他们只想测试 CAN 功能时是否可以使用这种电源?
谢谢。
布赖恩
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.