Other Parts Discussed in Thread: ISOW1044, ISO1044
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ISOW1044 主题中讨论的其他器件: ISO1044
我在设计中使用 ISOW1044 CAN 收发器。 我要确认是否可以从外部将+5Vdc 连接到 Visoin 引脚? 由于我在设计中已经具有+5V 电源轨、因此我不想使用集成的直流/直流转换器。
此致、
K·德旺