This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOM8110:关于 ISOM8110参数的更多详细信息

Guru**** 2531130 points
Other Parts Discussed in Thread: ISOM8110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1281586/isom8110-more-details-of-the-parameters-about-isom8110

器件型号:ISOM8110

迪亚尔斯、

客户想要使用 ISOM8110来替换 光耦合器时、他们要求提供更多参数的详细信息、例如 CTR 的温度系数、输入电流、输出电流、反向电流、暗电流、 上升时间、下降时间...

您能否帮助分享有关此参数详细信息的更多信息?

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我有同样的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Andrew (和 Brian):

    感谢 ISOM8110的推广。 另请注意、我们确实列出了  可能对您有所帮助的光电仿真器的常见问题解答。

    1. CTR 的温度系数
      1. 更详细的数字 可能已为 RTM 做好准备。 但是、以下7.7电气特性中的 CTR 表 显示了 CTR 随正向电流的变化。 每个正向电流的最小值和最大值是随温度变化的特性。   
      2.   
    2. 输入电流和 输出电流
      1. 光学仿真器设计用于仿真光耦合器、没有 LED 输入级的非理想特性。
      2. 因此、输入电流是用户定义的。 输入电流应保持低于 最大输入正向电流(50mA)  
      3. 输出电流将由电流传输比(CTR)定义。 I_output = CTR * if。 CTR =对于 ISOM8110为120%。  
        1. 如果 应用的输入电流为2mA、则 I_OUTPUT = 1.2 * 2mA = 2.4mA。  
        2. 请注意、光耦合器解决方案通常具有变化范围很大的 CTR。 光学仿真器提供严密的 CTR、可以使设计更容易实现长期可靠性。  
        3. (+)[常见问题解答]什么是电流传输比(CTR)?
    3. 反向电流和暗电流-可在 7.7电气特性中找到(见下文)。
    4. 上升时间和下降时间-数据表中提供了这些值(7.8开关特性)。

    请告诉我、这是否解决了您的问题。  
    此致!
    安德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

    非常感谢您的友好解释。

    "每个正向电流中的最小值和最大值是随温度变化的特性"、但当 TA = 25°C 时、我认为最大值和最小值可能是由器件之间的容差而不是温度引起的?

    该温度是否会影响反向电流、暗电流、上升时间和下降时间?

    谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

    ISOM811X 似乎可以直接更换光耦合器、但客户希望再次确认、在更换 光耦合器 EL817时是否有任何备注点? ISOM811X 似乎对温度不敏感、因此在设计参数时是否仍然无需考虑温度的影响?

    客户还想知道我们是否可以提供更多与温度相关的信息、如随附图片中显示的信息:

        

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!  

    反向电流、暗电流、上升时间、下降时间是否会受到温度的影响?

    除非另有说明、否则数据表中的最小值和最大值均作为最坏情况下的值、并在工艺、温度和电压范围内进行表征。  

    ISOM811x 将是 EL817的良好替代产品。 如您所述、ISOM811x 随温度的变化将更小、并且由于没有 LED、因此无需针对 LED 老化效应进行设计。  如上述的典型应用曲线将在 RTM 中提供。

    此致!
    安德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

    非常感谢!