This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7740-Q1:4个反向通道要求

Guru**** 2943400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1280596/iso7740-q1-4-reverse-channel-requirements

器件型号:ISO7740-Q1

大家好、

我在 设计中使用 ISO7740FQDWQ1。 我的要求是使用两个4通道隔离器 、其中一个具有4个正向通道、另一个具有4个反向通道。 但 ISO774x-Q1系列没有4个反向通道配置器件。 是否有任何具有4个反向通道配置并具有   ISO774x-Q1 (符合 AEC-Q 标准)类似功能的替代器件?  

--

此致、

Kiran

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kiran:

    感谢您的提问。

    ISO774x-Q1器件仍将适合您的应用。 利用两个 ISO774x-Q1器件、您将拥有4个正向通道和4个反向通道。 可以将一个器件用于4个正向通道。 通过在布局中将第二个器件旋转180度、您可以将第二个器件用于4个"反向"通道。  

    此致、
    A·维塔尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aaditya:  

    1.我了解这种配置、但这是使用隔离器的正确方法吗?

    2.我使用隔离器将 M-LVDS 收发器与微控制器隔离。 一个隔离器将用于发送器路径、另一个用于接收器路径。 如果我在旋转配置中使用一个、则 MCU 侧将有两个不同的 VCC、分别用于发送器隔离器的 VCC1和用于接收器隔离器的 VCC2。 根据数据表、与 VCC1相比、VCC2具有更高的功耗。 为什么会这样?  

    3.除功耗差异外、如您所示、使用隔离器时是否有任何区别?  

    --

    谢谢!

    Kiran  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kiran:

    感谢您的答复。

    以下是您的问题的答案:

    1. 是的、以这种方式使用2个隔离器适合您的应用。  
    2. 数字隔离器的 VCC1和 VCC2相互独立。 您能够将 VCC 引脚设置为数据表中指定的推荐工作范围内的任何电压、即2.25V 至5.5V。 在功耗方面、VCC2 (指输出引脚)使用更多的功率 、因为它是隔离器的输出侧。
      1. 对于前面介绍的方向、 发送器的 VCC1和接收器的 VCC2 (或隔离器1的 VCC1和隔离器2的 VCC2)将位于同一侧并具有相同的电源网。 只要保持了隔离栅、这就不是问题。
    3. 除隔离器的 VCC2侧的功耗外、没有区别。

    此致、
    A·维塔尔