This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOW1412:Visoout = 5V 时 VDD 引脚的输入电压范围是多少?

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: ISOW1412

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1279891/isow1412-what-is-the-input-voltage-range-for-vdd-pin-for-visoout-5v

器件型号:ISOW1412

您好!  

从 ISOW1412数据表的表10-1中、我了解到、若预计 Visoout = 5V、则 VDD 引脚 无法 应该由典型值3.3V 电源供电、但是应该由典型值5V 电源供电。

而在数据表的表8.2中、针对 VDD 的提及范围为3V 至5.5V。 由于未提及 MODE、该数据与表10-1冲突。

请分享  在 Mode 引脚短接至 Visoout 时 VDD 引脚的输入电压工作范围、 预计 Visoout = 5V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 KrnB:

    感谢您与我们联系。

    请注意、第8.2节中的表指定了建议运行条件。 这些是我们建议您使用该器件的建议、如果器件的使用超过这些额定值、则可能会导致器件损坏。 因此、表涵盖了器件支持的所有有效输入范围、包括电源电压、数据速率和温度范围。 关于 VDD、它规定此器件可接受一个3V 至5.5V 的输入电压来运行、并且任何超过此电压值的电压会导致器件损坏或使器件不可运行。

    表10-1所示为功能表、其中描述了器件模式和在此模式下运行器件的要求。 正如您已经注意到的、VDD 需要是5V 才能获得5V 的 VISOOUT。

    我希望这一点很清楚,谢谢。


    此致、
    拉奥·科特什瓦尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Koteshwar、

    感谢您的解释。

    您是否还能确认 允许的最小值  VDD_Min (最小值) 考虑到 VDD_TYP = 5V 、可获得5V 的 VISOOUT。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 KrnB:

    感谢您的跟进。
    在5V 上允许的输入电压容差为±10%、从而提供的最小电压为4.5V。 谢谢。


    此致、
    拉奥·科特什瓦尔