您好!
从 ISOW1412数据表的表10-1中、我了解到、若预计 Visoout = 5V、则 VDD 引脚 无法 应该由典型值3.3V 电源供电、但是应该由典型值5V 电源供电。
而在数据表的表8.2中、针对 VDD 的提及范围为3V 至5.5V。 由于未提及 MODE、该数据与表10-1冲突。
请分享 在 Mode 引脚短接至 Visoout 时 VDD 引脚的输入电压工作范围、 预计 Visoout = 5V。


This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
从 ISOW1412数据表的表10-1中、我了解到、若预计 Visoout = 5V、则 VDD 引脚 无法 应该由典型值3.3V 电源供电、但是应该由典型值5V 电源供电。
而在数据表的表8.2中、针对 VDD 的提及范围为3V 至5.5V。 由于未提及 MODE、该数据与表10-1冲突。
请分享 在 Mode 引脚短接至 Visoout 时 VDD 引脚的输入电压工作范围、 预计 Visoout = 5V。


尊敬的 KrnB:
感谢您与我们联系。
请注意、第8.2节中的表指定了建议运行条件。 这些是我们建议您使用该器件的建议、如果器件的使用超过这些额定值、则可能会导致器件损坏。 因此、表涵盖了器件支持的所有有效输入范围、包括电源电压、数据速率和温度范围。 关于 VDD、它规定此器件可接受一个3V 至5.5V 的输入电压来运行、并且任何超过此电压值的电压会导致器件损坏或使器件不可运行。
表10-1所示为功能表、其中描述了器件模式和在此模式下运行器件的要求。 正如您已经注意到的、VDD 需要是5V 才能获得5V 的 VISOOUT。
我希望这一点很清楚,谢谢。
此致、
拉奥·科特什瓦尔