This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO3088:DW0016B 封装选择

Guru**** 2874210 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1281171/iso3088-dw0016b-footprint-selection

器件型号:ISO3088

您好!

       我有一个使用 IC ISO3088DWR 的设计。 数据表显示了 DW 封装的两种尺寸。 它们之间的区别是什么以及我应该选择哪一个。 (注意:我在另一端没有任何 HV 系统、我的用途是用于隔离。)

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Balakrishna,  

    感谢您与我们联系。 左侧的着陆模式是为了符合间隙要求大于8mm 的系统(间隙是"视线"距离或两个导体之间最短的空气路径)。  

    如果您的系统不需要8mm 间隙、并且您没有 HV 问题、 则任一焊盘图案都将起作用。   

    此致!
    安德鲁