This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1042:非隔离工作

Guru**** 2376580 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO1042
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1271504/iso1042-non-isolation-work

器件型号:ISO1042

大家好、

ISO1042能否在非隔离条件下工作(数字接地和 ISO 接地短路、如下所示)? Vcc1也与 VCC2短路。 ISO1042仅由一个5V 电压供电。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Naizeng、

    感谢您的联系。

    是的、 如果两个电源连接(VCC1和 VCC2)短接在一起、器件仍应按预期运行。  同样、   如果接地连接(GND1和 GND2)短接在一起、器件也应按预期运行。 只要您的应用不需要隔离、就可以用这种方式连接器件的电源和接地引脚。

    任何需要隔离的应用都需要将隔离式电源 和单独的接地连接到该器件的引脚。 否则、将绕过器件1侧至2侧的隔离栅。 但是、如果您的应用不需要隔离、 但您仍然需要使用 ISO1042、则可以将电源和接地引脚短接在一起。 在此配置中、器件 应仍按预期运行。  

    此致、

    肯尼斯