请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ISO1042 大家好、
ISO1042能否在非隔离条件下工作(数字接地和 ISO 接地短路、如下所示)? Vcc1也与 VCC2短路。 ISO1042仅由一个5V 电压供电。

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Naizeng、
感谢您的联系。
是的、 如果两个电源连接(VCC1和 VCC2)短接在一起、器件仍应按预期运行。 同样、 如果接地连接(GND1和 GND2)短接在一起、器件也应按预期运行。 只要您的应用不需要隔离、就可以用这种方式连接器件的电源和接地引脚。
任何需要隔离的应用都需要将隔离式电源 和单独的接地连接到该器件的引脚。 否则、将绕过器件1侧至2侧的隔离栅。 但是、如果您的应用不需要隔离、 但您仍然需要使用 ISO1042、则可以将电源和接地引脚短接在一起。 在此配置中、器件 应仍按预期运行。
此致、
肯尼斯