请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN6507 大家好、
我有两个问题。
1)由于振铃而产生的高频噪声发生在 SN6507的输入侧。 我们已经确认、如下图所示添加缓冲电路可以抑制噪声、但添加缓冲电路是否有任何问题?
2) SN6507的温度上升幅度高于预期。 具体而言、即使次级侧上的负载仅为约16V/0.15A、SN6507的表面温度也会上升到约53°C (添加缓冲器电路时甚至会升高)。 可能的原因是什么?
谢谢。