This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7240C:寻找长距离 B 直径

Guru**** 2866460 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7240C, ISO7840

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1264395/iso7240c-looking-for-long-distance-b-diameter

器件型号:ISO7240C
主题中讨论的其他器件: ISO7840

您是否有 ISO7240C 这样 B > 10mm 的解决方案?

G·布尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您的咨询。

    我们对 ISO7240C 器件没有更宽的封装范围。

    不过、我们也有其他封装尺寸较大的数字隔离器器件、例如 ISO7840器件。 ISO7840采用宽度为14mm 的较大超宽体 SOIC 封装(封装代码= DWW)。 与 ISO7240C 相比、该器件系列的全方位性能显著提高。

    此致、
    A·维塔尔