Other Parts Discussed in Thread: ISO1640
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ISO1640 您好、支持团队
关于 ISO1640安全相关认证显示已规划。 有目标计划?
-UL 1577 Compinet 认证注册表
-DIN VDE V 0884-11
-IEC 62368-1、IEC 61010、IEC 60601-1和 GB4943.1-2011认证
如有任何建议、请告知我。
谢谢。
此致、
劳伦斯