This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1640:关于安全相关认证的 ISO1640 (计划)

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1260556/iso1640-iso1640-about-safety-related-certifications-planned

器件型号:ISO1640

您好、支持团队

关于 ISO1640安全相关认证显示已规划。  有目标计划?

-UL 1577 Compinet 认证注册表

-DIN VDE V 0884-11

-IEC 62368-1、IEC 61010、IEC 60601-1和 GB4943.1-2011认证

如有任何建议、请告知我。

谢谢。

此致、

劳伦斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    劳伦斯、您好!  

    感谢您与我们联系。  

    已获得标记为计划的证书、但数据表中尚未反映这些证书。 我们目前正在更新所有数据表以反映这一点。  

    同时、您可以转到"技术文档"部分并按"证书"进行筛选、从而从认证机构查找器件证书、如下所示。

    我希望这对您有所帮助。  

    此致!
    安德鲁