This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN6507:电源隔离器

Guru**** 2587785 points
Other Parts Discussed in Thread: SN6507

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1257730/sn6507-power-isolator

器件型号:SN6507

您好

电源隔离器 V1-2424SS、是否可以替代此隔离器?

 e2e.ti.com/.../V1_2D00_1W-DATASHEET.PDF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gareth:

    感谢您与我们联系。

    V1-2424SS 是一种隔离式 直流/直流转换器。 由于  SN6507是(推挽式变压器驱动器)不是  V1-2424SS 的直接替代产品。 但是、SN6507可以驱动变压器以提供24V 和最大0.5A 的隔离电源。

    我建议 打开另一个主题、其中 隔离式直流/直流转换器和模块产品选型中列出的器件之一| TI.com。这些器件看起来更接近您的应用。  

    此致!
    安德鲁