This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好
在我们的计划中、ISO1042-Q1用于直流/直流模块(30kW)以实现快速直流充电站、直流模块将并联到240KW。
我们的设计包括电源板+DSP 板
现在, 我们面临着一个关于 ISO1042-Q1最佳布局的决定 。
在选择栅极驱动器时、
选项1 (DSP 电路板上的 CAN IC): ISO1042-Q1接近 DSP (TMS320F280049),最大限度缩短 TXD 和 RXD 连接的长度。
选项2 (电源板上的 CAN IC): ISO1042-Q1靠近 连接器、以确保 CANH 和 CANL 连接的长度尽可能短。
谢谢
尊敬的 Ethan:
感谢您的联系。
我建议您选择选项1、将 ISO1042放置在靠近 DSP 的位置、并且两个器件位于同一块电路板上。 TXD 和 RXD 都是逻辑信号、通常最佳做法是将这些 类型的信号保留 在同一电路板上。 根据我对您应用的理解、 将 ISO1042放置在 电源板上似乎就 需要 使用电缆将器件的 TXD 和 RXD 引脚连接到 DSP。 不建议这样做、因为逻辑信号 通常 不是设计为通过电缆连接的。 因此、我建议您在实现方案1时使用方案1、将 ISO1042-Q1和 DSP 紧靠在同一块电路板上。
此致、
肯尼斯