Other Parts Discussed in Thread: ISO1212
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ISO1212 您好
1.如果我们选择:Rsense (560欧姆)、Rthreshold (1K)和 Rshunt (100K)。 您会建议 Rthreshold 和 Rshunt 使用哪种电阻器尺寸? 我们想知道、以便能够正确地选择电阻器的额定功率。
2. ISO1212如何处理超过60VDC 限值的瞬态电压?
3.如果我们使用齐纳二极管方法,我们该如何计算 Rthreshold 值? 阈值计算器不考虑该方法。 使用1K 阈值电阻器和30V 直流 TVS 时的高阈值电压和低阈值电压是多少? 我们对将该器件型号与最低的输入 VDC 电压一起使用感兴趣
谢谢