This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1212:二极管阈值和电阻器功率额定值

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1257067/iso1212-diode-threshold-and-resistor-power-rating

器件型号:ISO1212

您好

1.如果我们选择:Rsense (560欧姆)、Rthreshold (1K)和 Rshunt (100K)。 您会建议 Rthreshold 和 Rshunt 使用哪种电阻器尺寸? 我们想知道、以便能够正确地选择电阻器的额定功率。

2. ISO1212如何处理超过60VDC 限值的瞬态电压?

3.如果我们使用齐纳二极管方法,我们该如何计算 Rthreshold 值? 阈值计算器不考虑该方法。 使用1K 阈值电阻器和30V 直流 TVS 时的高阈值电压和低阈值电压是多少? 我们对将该器件型号与最低的输入 VDC 电压一起使用感兴趣

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Francisco:

    感谢您的联系。  

    1. 答案取决于您的应用。 通常、器件应用不应超过1070mW (6.8安全限制值)。 我会建议调整电阻器的大小、以处理至少1W 的功率。 更多有关 如何选择 Rsense、RTHR 和 Rshunt 的信息、请参阅如何设计用于±48V、110V 和240V 直流和交流检测的隔离式比较器(修订版 A)
    2. 我假设这用于 Vinx 和 Vsensex 引脚。 施加到这些引脚的电压超过60V 可能会损坏器件。 一般而言、有关该器件的绝对最大额定值、请参阅表6.1。  
    3. 通过使用二极管方法、30V 直流 TVS 二极管会将电压钳制在30V。 使用计算器时、我建议让"模块输入电压值"是 TVS 二极管的 VCLAMP。 该计算器还具有适用于此用例的建议值集。
      1.  
      2. 如果我误解了什么、请告诉我。  

    我希望这对您有所帮助。  

    此致!
    安德鲁