This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOM8110:比较 ISOM8110与 TLP183光耦合器之间的功耗

Guru**** 2531970 points
Other Parts Discussed in Thread: ISOM8110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1364830/isom8110-comparing-power-consumption-between-isom8110-and-tlp183-optocouplers

器件型号:ISOM8110

您好!

根据 ISOM8110的数据表、该器件的功耗比光耦合器低。
例如、在功耗方面与 TLP183进行比较时、应比较哪些参数?

此致、
DDdoor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在典型的光耦合器电路中、功耗不是  由光耦合器本身而是由外部元件决定、即(输入) LED 电流和(输出)集电极电流都受电阻器限制。  如果将 TLP183替换为 ISOM8110而不进行其他更改、则功耗完全相同。

    但是 ISOM8110具有更严格的 CTR 规格、并且 CTR 不会随着时间的推移而降低。 因此、您将能够在降低输入电流的同时实现相同的最小输出电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、DDoor:

    克莱门斯是正确的。 关键在于第二部分:

    但是 ISOM8110具有更严格的 CTR 规范,并且 CTR 不会随着时间的推移而降级。 因此、您将能够在降低输入电流的同时实现相同的最小输出电流。

    光耦合器中的 CTR 会随着时间的推移而退化。 这种降级迫使设计人员使用更高的输入电流、以便在器件的整个生命周期内实现相同的输出电流。 ISOM8110在其使用寿命内不会降级、因此在应用使用寿命内的电流消耗较低。   

    您可以在此处阅读有关 ISOM8110优势的更多信息、 其中介绍了光耦仿真器:为何应该升级您的光耦合器技术(TI.com)。

    此致!
    安德鲁