This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1540:采用 ISO1540DR 进行设计

Guru**** 2974850 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1540, ISO1640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1365247/iso1540-designing-with-iso1540dr

器件型号:ISO1540
主题中讨论的其他器件: ISO1640

团队、您好!
我们将 ISO1540DR 用于我们的一个应用。
下面是该器件的方框图。

IC INA238AIDGST 用于测量一些电压。
测量的电压与 MCU 电源电压相隔离。
我们在两者之间使用一个数字隔离器。

我们是否需要2个数字隔离器?
I2C 从器件的 I2C 地址将会不同。


正在查找您的回复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sv、您好!

    感谢您深入了解我们的隔离器。 ISO1540的侧2能够处理多个 I2C 节点。 I2C 隔离器只需将信号 从 MCU (主器件)传递到两个 INA 控制器。  

    另外、请参见 ISO1640、这是该产品系列中的最新 I2C 器件。  

    此致!
    安德鲁  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!
    感谢您的答复。
    下面是该电路的原理图。

    侧 VCC1有2个 I2C 从器件。
    此外、是否需要任何电压定序。
    在我看到的一些数字隔离器中、VCC1应大于 VCC2。
    或 VCC1<VCC2

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sv、您好!

    感谢您提供更多详细信息。 ISO1540不需要  VCC1<VCC2两侧被视为完全独立。  

    侧 VCC1有2个 I2C 从设备。

    不建议使用1侧驱动多个 I2C 节点。 请参阅 (+)[常见问题解答] ISO1640:ISO1640/ISO1641 1侧的最大负载电容和负载电流额定值为何小于2侧?

    此致!
    安德鲁