Other Parts Discussed in Thread: ISO1540, ISO1640
主题中讨论的其他器件: ISO1640
团队、您好!
我们将 ISO1540DR 用于我们的一个应用。
下面是该器件的方框图。 
IC INA238AIDGST 用于测量一些电压。
测量的电压与 MCU 电源电压相隔离。
我们在两者之间使用一个数字隔离器。
我们是否需要2个数字隔离器?
I2C 从器件的 I2C 地址将会不同。
正在查找您的回复
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Sv、您好!
感谢您提供更多详细信息。 ISO1540不需要 VCC1<VCC2两侧被视为完全独立。
侧 VCC1有2个 I2C 从设备。
不建议使用1侧驱动多个 I2C 节点。 请参阅 (+)[常见问题解答] ISO1640:ISO1640/ISO1641 1侧的最大负载电容和负载电流额定值为何小于2侧?
此致!
安德鲁