This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOW1432:ISOW1432DFMR

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: ISOW1432

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1358364/isow1432-isow1432dfmr

器件型号:ISOW1432

我设计了该电路。 但 Modbus 在1200米范围内不工作。

您能否检查此电路?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gulbahar:

    感谢您与我们联系并分享原理图。 我已经审阅了原理图、看上去一切正常。

    关于通信问题、您能否告诉我、当电缆长度为1200m 时、您尝试运行的数据速率是多少?
    通常、电缆长度为1200m 时支持的最大数据速率为200kpbs。 这由 RS 至485标准作为指南提供。 谢谢。


    此致、
    拉奥·科特什瓦尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rao:

    我们的数据速率为9600 bps。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gulbahar:

    感谢您确认数据速率为9600bps。
    对于1200m 的电缆、该器件应支持9600bps、但这未必是常见的用例。

    1. 您能否确认您所面临的问题是什么类型?
    2. 总线上有多少个节点?
    3. 您能在 RS 至485总线引脚上分享波形吗?
    4. 还请分享 PCB 布局以供查看。


    此致、
    拉奥·科特什瓦尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1- 1200米处无卡通信

    我们不知道。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gulbahar:

    感谢您共享 PCB 布局文件。 PCB 布局看起来不错、但我没有看到任何主要问题。

    我知道、 当添加长度为1200米的电缆时、无法通信。 为了排除软件或其他相关问题、您是否可以捕获 ISOW1432的输入(TXD)和输出(Y/Z)处的波形? 如果没有波形、就很难确定原因。

    我假设您在实验室中执行这些测试、并且可以连接1200m 电缆的两端。 如果是这种情况、请也在电缆的远端提供波形。

    另外、 了解测试期间连接在总线上的节点数量以及总线是否在总线两端正确端接也很重要。 请确认这一点、谢谢。


    此致、
    拉奥·科特什瓦尔