This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1228:4个 ISO1228、采用菊花链封装

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO1228

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1364286/iso1228-4-pcs-iso1228-in-daisy-chain

器件型号:ISO1228

您好,先生

我想设计一个 DI 模块、使用32通道 DI、因此需要4个 ISO1228、

我是否可以知道如何设置硬件电路?

谢谢

如果我不需要 LED、应该使部件悬空?  无论是 拉电流模式还是灌电流模式、均为短路或

如何在拉电流/灌电流模块中设置 R Limit

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex:

    感谢您的联系。 只要客户未使用断线检测功能、LED 引脚就可以保持开路状态。 如果需要断线检测、请使用标准二极管代替 LED。 请参阅以下数据表片段。  

    此致!
    安德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    如何在拉电流/灌电流模块中设置 R Limit?

    2.当 ISO1228处于菊花链中时如何设置硬件;COMM SEL、OUT EN、F0 F1?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex:  

    1. 您可以使用 ISO1228-CALC 计算工具| TI.com 来设置电压阈值和电流限制。  
      1.  8.2.3.1详细设计过程中也对此进行了概述。  
    2. 有关菊花链模式的详细信息、请参阅7.3.9 SPI 接口时序-菊花链。 引脚配置应如下所示:
      1. COMM_SEL = VCC1
      2. OUT_EN = VCC1
      3. F0 ="X"-无关。 F0和 F1用于配置输入滤波器、
      4. F1 ='X'-无关

    此致!
    安德鲁