This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN6507:短路保护

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: SN6507

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1370663/sn6507-short-circuit-protection

器件型号:SN6507

工具与软件:

大家好、

我的客户在室温下在 SN6507 EVM 上测试了短路。 发现在短路期间、IC 温度可高达120度。 这是否正常? 测量 SS 引脚电压并发现其~1.3V、然后在发生短路时变为0。

此外、如何理解"电压骤降低于2.5V "? 它是否意味着电压降(Vt2 - Vt1 < 2.5V)低于2.5V? 因为当没有短路情况时、SS 引脚电压始终为1.3V。

非常感谢。

此致、

杨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yang:

    感谢您与我们联系。

    是、在短路情况下、温度预计会由于电流增加而升高。

    关于 SS 引脚上的电压、请忽略观察到的电压。 根据输出的短路方式、可能会产生软短路或硬短路。
    谢谢、如果您有任何其他问题、请告诉我。


    此致、
    拉奥·科特什瓦尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koteshwar、

    感谢您的答复。 您说过、在短路情况下、由于电流增加、预计温度会升高。 现在、客户发现室温是120度。 Ta 最大值将为85度、即 Tj > 150度。 是否有温度关断功能可以保护器件?  

    此致、

    杨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yang:

    是的、此器件具有热关断(TSD)功能。 请参阅数据表中的以下快照。

    请注意、偶尔的短路情况和温度升高不是问题、在这些情况下持续运行可能会导致器件损坏。 请确保客户在检测到短路后将其移除、并且不会将其保持原样。 谢谢。


    此致、
    拉奥·科特什瓦尔