工具与软件:
我正在使用 ISOW1412开发 RS485应用。 我有其他需要通过串行总线进行的通信、 但在连接到 D 和 R 输出时、无法使这些通信正常工作。 我已将 RE/DE 短接至 GND。 根据表10-2和10-3、我看到这意味着 ISOW1412将驱动 R HIGH、从而阻止该线路上的任何通信、即使 EN/FLT 引脚被拉至低电平、这种情况仍然存在。 从该表中、我假设为了能够让其他器件使用该线、RE 必须被拉高。
但是、对于连接到 D 的线路、我也无法驱动该线路上的信号、我 尚未在数据表中找到要说明的行为。 我尝试接地 EN/FLT、但它不起作用(根据产生的热量、我猜测这不是预期操作)。 当我将 D 连接到总线时、我无法与另一个串行设备通信。 I 连接了示波器迹线、表明当连接 D 时、另一个器件无法将该线路拉至低电平、但当我断开 D 时、它工作正常(请参阅 两个迹线之间的振幅差异)。
任何设计见解都将不胜感激。 希望我错过了明显的东西!
谢谢!
- Nathan