This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOW1412:DE/RE 引脚行为

Guru**** 2573695 points
Other Parts Discussed in Thread: ISOW1412

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1370785/isow1412-de-re-pin-behavior

器件型号:ISOW1412

工具与软件:

我正在使用  ISOW1412开发 RS485应用。 我有其他需要通过串行总线进行的通信、 但在连接到 D 和 R 输出时、无法使这些通信正常工作。 我已将 RE/DE 短接至 GND。 根据表10-2和10-3、我看到这意味着 ISOW1412将驱动 R HIGH、从而阻止该线路上的任何通信、即使 EN/FLT 引脚被拉至低电平、这种情况仍然存在。 从该表中、我假设为了能够让其他器件使用该线、RE 必须被拉高。

但是、对于连接到 D 的线路、我也无法驱动该线路上的信号、我 尚未在数据表中找到要说明的行为。 我尝试接地 EN/FLT、但它不起作用(根据产生的热量、我猜测这不是预期操作)。 当我将 D 连接到总线时、我无法与另一个串行设备通信。 I 连接了示波器迹线、表明当连接 D 时、另一个器件无法将该线路拉至低电平、但当我断开 D 时、它工作正常(请参阅 两个迹线之间的振幅差异)。

任何设计见解都将不胜感激。 希望我错过了明显的东西!

谢谢!

- Nathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    D 为高阻抗输入、因此不应影响其他信号。 但它有一个连接到 VIO 的钳位二极管;您是否要关闭隔离器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已将 VIO 连接到+3.3V、并且 VDD 已尝试同时使用+5V 和"未连接"。 我检查了 EN 引脚、我将其保持悬空(内部上拉)、它位于2.1V 左右、这似乎有点低、但从数据表来看、似乎没有效果。

    但是、我今天再次尝试、无法在 D 上重新创建波形-它现在看起来很好。 这是有点奇怪,因为我已经看到这种行为几次现在没有工作. 我现在将尝试上拉 RE 引脚、以确保 R 网络上的通信也能够正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nathan:

    感谢您与我们联系。

    我不确定我是否正确理解了您的问题、似乎您在 D 引脚上观察到了不正确的电压电平。 D 是输入引脚、器件不会在这里生成任何东西。 如果您尝试同时将多个信号连接到 D、则可能会导致中间电压。

    EN/FLT 应拉至高电平以启用器件运行。 当这个引脚为低电平时、所有输入/输出功能被禁用、而器件预计不会正常运行。

    根据您的最新响应、看起来一切都正常。 但是、如果您仍然遇到任何问题、请提供一个原理图、显示 ISOW1412和器件的所有连接。 还请说明观察到的问题和测试条件、以便我们提供反馈。 谢谢。


    此致、
    拉奥·科特什瓦尔