This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7340-Q1:数字隔离器意外行为。 从 Vcc1=0V (无电源)和 Vcc2=2.3t0 2.5V 下的所有输出获得300-400Hz PWM 输出信号

Guru**** 2618455 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7342-Q1, TMS320F28379D, ISO7340-Q1, ISO7341-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1369813/iso7340-q1-digital-isolator-unexpected-behaviour-getting-300-400-hz-pwm-output-signal-from-all-outputs-under-vcc1-0-v-no-supply-and-vcc2-2-3-t0-2-5-v

器件型号:ISO7340-Q1
主题中讨论的其他器件: TMS320F28379DISO7341-Q1、ISO7342-Q1

工具与软件:

大家好!

在我的设计中、我将在 TMS320F28379D 和电机控制器 PWM 信号之间使用 ISO7340-Q1数字隔离器。 当 VCC1无电压且 VCC2 = 2.3V 至2.5V 电压时、我在数字隔离器的所有输出中看到了300至400Hz 的 PWM 波形。  

我附上了数字隔离器连接和波形、供您参考。 从图中可以看出、我没有为3.3V 部分供电、而是使用2.3V 至2.5V 的电压为5.0V 部分供电。  

请允许我说明为什么会发生这种情况以及如何防止这种情况。

我在未连接到电机控制器的输出时捕获的波形。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的咨询。

    如果我理解正确、则在 VCC1 = 0V 且 VCC2 = 2.3-2.5V 时会出现问题。

    数据表中的建议工作条件规定 VCCx 应介于3V 至5.5V 之间、如下图所示:

    考虑到这一点、您状态为2.3V 至2.5V 的 VCC2电压不在该范围内。 我们无法保证器件在 VCC 电压不处于建议工作范围内时能够正常工作。 我们建议您遵循数据表中规定的建议运行条件。 请查看这是否对您的问题有所帮助。

    此致、
    A·维塔尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。

    我无法理解下图。 您能解释一下吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。

    您附加的图像与"从输入损耗到失效防护输出延迟时间"规格(TFS 规格,数据表第7.13节)相关。 它本质上描述了一旦输入侧的 VCC 变为0V、输出返回默认状态所需的时间。

    在您附加的图(数据表中的图16)中、它显示了如何针对此规格进行测试。 如您所见、此转换发生时在波形中测量的时间。   

    此致、
    A·维塔尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您提供详细信息、

    我再对 ISO7340-Q1、ISO7341-Q1、ISO7342-Q1的默认高电平和低电平输出有一个疑问。 请告知我您对此的反馈。

    我当前正在 TMS320f28379D (它将生成 PWM、使能、制动和方向信号)与电机控制器之间使用一个默认的高输出数字隔离器。 但是、 一旦输入侧的 VCC 变为0V、输出就会恢复为默认状态。 在这种情况下(VCC1=0输入)如果输出 VCC 从低电平波动为高电平、那么由于默认状态为高电平、这种波动可能会导致在输出端生成 PWM 信号。  

    使用默认的低数字隔离器而不是高是一个好主意吗? 你对此有什么建议吗?  

    请分享您是否有关于在何处使用和不使用的特定应用数据表或应用手册。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请多给我一天时间来查看您的问题。

    此致、
    A·维塔尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的耐心。

    如果我理解正确、隔离器位于 MCU 和电机控制器之间。

    当隔离器的 VCC1关闭时、输出会显示默认状态、对于非 F 器件、该状态为高电平、对于 F 器件、该状态为低电平。  

    如果默认输出与电机控制器的要求不匹配、则您所说的内容可能会导致产生 PWM 信号。 考虑到这一点、如果电机控制器需要为无 PWM 提供低电平信号、则建议使用 F 器件。  

    此致、
    A·维塔尔