This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOW1412:ISOW1412/ISOW1044 EMC

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: ISOW1044, ISOW1412, ISOW7741

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1376154/isow1412-isow1412-isow1044-emc

器件型号:ISOW1412
主题中讨论的其他器件:ISOW1044、、 ISOW7741

工具与软件:

您好!  

我们 在设计中使用 ADM2687、而且在 TEM 单元近场测量中会看到"相当多的噪声"。

因此、对 ISOW1412和 ISOW1044芯片很感兴趣、因为它们的费用较低且潜在问题较小。

我 听说过 EMC 合规性测试机构的一般性意见:  如果客户不遵循应用手册、TI 芯片隔离芯片会导致较少的客户通过测试:-)

在本例中、由于测量值低于限值、我们的布线似乎没有问题。 但是、我们也希望对 TI 提供的两款芯片进行评估、因为这些芯片似乎再次有售。

模拟器件建议使用 Y 电容器、并将内层上的接地平面和电源平面扩展到 PCB 的隔离间隙中以形成电容器。 您可以提供进一步的设计指导/建议吗?

我在 TI 参考设计或数据表中看不到任何这一点? 是否有任何人进行了 EMC 测量(发射测量、例如 CISPR32)。

https://www.ti.com/tool/TIDA-010938

https://www.ti.com/tool/ISOW1412DFMEVM

您对这两个芯片有任何 CISPR 32发射测量以及有关布局的详细信息吗?

最好的丹尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dani:

    感谢您联系以及考虑使用 ISOW1412和 ISOW1044。

    在遵循数据表原理图和 PCB 布局指南后、我们期望 ISOW1412和 ISOW1044符合 CISPR 32 B 类要求、而无需 Y 电容器或拼接电容器(使用内部 PCB 层构成)。 请参阅下面有关 ISOW7741的技术手册、其中介绍了原理图和 PCB 布局的详细指南。 器件 ISOW7741、ISOW1412和 ISOW1044使用相同的直流/直流转换器、因此技术手册中提供的所有指南都适用于所有三种器件。

    该报告还提供了辐射发射测试结果。 您可以看到、该图消除了任何噪声、并符合 CISPR 32 B 类标准

    ISOW7741如何满足 CISPR 32辐射发射限值

    请确保遵循技术手册中的铁氧体磁珠指南。 应将它们用于电源线和接地线路上、并且按照建议的方式放置以抑制共模噪声。

    获得原理图和/或 PCB 布局后、请分享文件以便我可以查看和提供反馈。 谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao