This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO6720:修改每个周期的脉冲宽度

Guru**** 2463330 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1373146/iso6720-modify-pulse-width-in-each-period

器件型号:ISO6720

工具与软件:

嗨、团队:

客户希望在每个周期中更改输出脉冲宽度。 脉冲宽度是否在硅耳中发生变化? 或者它每20ns (1 / 50MHz)更新一次?  

此致、

Hayashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hayashi-San、  

    感谢您的提问。  

    我不太理解您的问题。 您能否详细说明客户希望执行什么操作?

    此致、
    Aaditya Vittal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aaditya:

    我想问一下 PWM 准时的分辨率。

    我举一个例子。

    当初级侧输入在第一个周期为20ns 时、然后在第二个周期为21ns、然后在第三个周期为22ns、最后在第四十一个周期为60ns 时、输出与初级输入一样吗?

    或者它在第一、第二、第三、...、第20周期变为20ns、然后在第21、22、...第40周期变为40ns、然后在第41周期变为60ns?

    此致、

    Hayashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hayashi-San、  

    感谢您的澄清。

    [报价 userid="404214" url="~/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1373146/iso6720-modify-pulse-width-in-each-period/5255340 #5255340"]当初级侧输入在第一个周期为20ns 时、然后在第二个周期为21ns 时、然后在第三个周期为22ns 时、最后在第四十一个周期为60ns 时、输出是否与初级输入相同?

    是的、您回答正确。 输出将会跟随初级输入。 您可能必须考虑的一些规格包括最小脉宽和脉宽失真。 如数据表中所述、最小脉冲宽度为20ns、脉宽失真为0.2-7ns。 请参阅下图:

    此致、
    Aaditya Vittal