This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7763:查找不同的 ISO

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1382921/iso7763-looking-for-a-different-iso

器件型号:ISO7763

工具与软件:

嗨、团队:

我正在为 I/O 模块进行参考设计。 现在、我有两个 ISO7763D 向高侧开关和步进电机驱动器发送 SPI 信号。 我想将这些用包含5个通道(4个 SPI 通道、1个芯片选择)的单个数字隔离器代替。 您是否有满足这些要求的器件?

我附上了一个方框图、相关的插座标为红色。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nate:  

    感谢您的提问。

    我知道您想拥有一个5通道数字隔离器。  

    目前、我们没有提供精确具有5个通道的数字隔离器。

    不过、我们的6通道数字隔离器器件(例如 ISO676x 和 ISO776x)也可供您选择。 您可以在正向/反向通道数量方面选择多种通道配置: https://www.ti.com/isolation/digital-isolators/products.html#480=6&

    此致、
    Aaditya Vittal