This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN6505A-Q1:为什么 D1和 D2引脚的幅值为10V?

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: SN6505A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1383535/sn6505a-q1-why-the-amplitude-of-d1-and-d2-pin-is-10v

器件型号:SN6505A-Q1

工具与软件:

尊敬的专家:

当我测试 D1引脚和 D2引脚的波形时、如下所示。 为什么振幅为10V、 我对原因很好奇。

此致!

Ethan Liu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    感谢您联系我们。
    请参阅 SN6505A-Q1数据表中的第8.3.1节、其中介绍了器件的运行以及 D1/D2处的电压为2xVIN 的原因。 谢谢、我还要复制下面的部分屏幕截图。


    此致、
    Koteshwar Rao