This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN6507:SN6507在具有占空比控制的宽范围输入下不工作

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: SN6507

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1381094/sn6507-the-sn6507-does-not-work-with-wide-ranging-input-with-duty-cycle-control

器件型号:SN6507

工具与软件:

我无法在启用占空比控制的情况下开始运行 SN6507。

您能否提供 SN6507在具有占空比控制和宽输入电压范围(包括所有组件的名称)的情况下工作的应用原理图? 最适合我的时候,它包括变压器 WE 750319693。  

我的应用要求:输入电压最小值= 16V、最大输入电压= 27V、输出电压= 27V、输出电流= 0.2A。 但任何有效的原理图都会对我有所帮助。

谢谢!

Darek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Darek:

    欢迎来到 TI E2E 论坛!

    感谢您与我们联系、并很遗憾听到您的设计无法正常工作。 SN6507数据表的图8-3和图9-4中提供了启用占空比控制的 SN6507的应用原理图、我正在复制图9-4以下。

    您还可以在 EVM 原理图中找到包含元件值的详细原理图。 我复制的是适用于 SN6507的 EVM 的直接链接。 在此页面上、您将找到 EVM 用户指南、其中包括 EVM 原理图、PCB 布局和 BOM 以及其他内容。

    https://www.ti.com/tool/SN6507DGQEVM

    谢谢、请分享您的原理图、以便我可以审查和确认设计中是否存在任何问题。


    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Koteshwar:

    感谢您的快速回复。 首先、我尝试使用下面的原理图:

    总共:RDC=33k、RSR=NC、RCLK=10k、RLIM=22k、TR 1:2.29、 L= 22075 μ H

    然后、我尝试使用 DevKit 并使用类似的设置、但 L=33uH (包含在开发套件中)。 我进行了 RCLK=10k 和 RCLK=4.7K 以及 tr 1:0.71 (最初在开发套件中)和 tr 反向(即 tr 1:1.4)的测试

    我无法降低占空比。

    我的应用要求:输入电压最小值= 16V、最大输入电压= 27V、输出电压= 27V、输出电流= 0.2A。 这是 IGBT 驱动器的电源、因此只有在开关晶体管时才会拉出电流。 处于空闲模式10mA

    Darek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dariusz:

    感谢您分享原理图和更多详细信息。 请允许我查看这些信息、并在明天给您回复、谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Koteshwar:

    谢谢你。 我期待您的建议。

    KR、Dariusz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dariusz:

    请允许 Koteshwar 和其他日期进行审查 和回复。 感谢您的耐心。


    此致、

    Aaditya Vittal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dariusz:

    感谢您的耐心。

    根据您的应用输入/输出电压要求并根据 RDC = 33kΩ 时的原理图、计算出的典型占空比为18%。 该值应设计为25%、以便输入变化不超过允许的占空比范围。 为了实现25%的占空比、我建议使用 RDC = 46kΩ、其他所有值都保持不变。

    为进行测试、如果220µH、建议最小负载为33µH、如果20mA、建议最小负载为130mA。

    请使用建议的 RDC 和 Lmin 进行测试、并让我们了解结果。 谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Koteshwar:

    谢谢、我会进行测试并将结果反馈给您

    与此同时、您能告诉我您是如何计算 Rdc 的?

    在计算中、我使用了公式 No. 1在数据表第13页、参数 D = 0.25、VCC = 16、RCLK = 9.6、结果是 Rdc = 33.6k

    此致、

    Dariusz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dariusz:

    我认为您的和我的计算之间的差异是由 VCC 值造成的。 公式(1)中的 VCC 应为标称输入、即输入电压范围的中心值。 在您的应用中、电压为21.5V (我使用22V 进行计算)、介于16V 和27V 之间。 当输入为21.5V 时、占空比将为25%。 如果输入电压增加、占空比会降低;类似地、如果输入电压降低、占空比会增加、从而实现线路调节。

    同样重要的是、您必须有 LMIN 来支持最小负载要求。 较低的最小负载电流需要较高的电感器值、而较高的最小负载可接受较低的电感器值。

    请进行测试、如果您仍然发现问题、请告知我们、谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Koteshwar:

    感谢您的支持。 SN6507在我的应用中适用于44.8k 至68k 的 Rdc、下图附在后。


    这样可以解决我的问题。

    此致、
    Dariusz