Other Parts Discussed in Thread: LM5017, LM5180
主题中讨论的其他器件:LM5017、
工具与软件:
嗨、大家好
我需要大约4个输出的 ISO 电压: 12V/12V/5V/5V [高性能模拟类产品(100mA)/集成电路封装(100mA)/集成电路封装(50mA)/集成电路封装(50mA)]
这是可能的使用设计3吗? 有1到4的结构? 有轻负载时的功耗是否小于 LM5017?
如何设计 LM5180的值?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Frank、
感谢您联系我们。 我会推荐 LM5180。 您认为有了 LM5180、轻负载条件下的轻负载效率应该更高。 请使用我们位于以下链接中的设计计算器来帮助您进行设计。 将有两个步骤:
1.使用计算器来设计两个输出轨、方法是将同类输出合并为一个、即12V@0.2A 和 5V@0.1A。
2.设计完成后,只需复制次级绕组和相应的电路,即可将每个输出轨拆分为2个。
https://www.ti.com/tool/LM5180DESIGN-CALC
希望这一点得到澄清。
此致、
Youhao
您好、Frank、
1. Dclamp 取代了常用的 RCD 缓冲器、以应对内部 FET 上的关断电压尖峰。 额定电压应大于反射的输出电压、即 NPS x (Vout+Vout)、则不会影响 VF。
2.引入输出齐纳二极管来应对空载情况 它可以在有或没有 Rdym (虚拟负载)的情况下使用。 该器件具有最低负载要求:

为了估算最小负载: Pmin=0.5 x 12kHz x Lmag x (0.3A)^2。
如果不满足最小负载、Vout 将会上升、齐纳二极管将进行钳位、防止 Vout 过大。 是的、如果 您具有虚拟负载以覆盖最小负载条件、则可以将其移除。
3.引入 RTC 以使输出电压在温度范围内保持稳定。 如果使用不正确、是的、它会改变 Vout 设置点。
希望这一点得到澄清。
此致、
Youhao