This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5180:LM5180设计要求

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5017, LM5180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1380819/lm5180-lm5180-design-requirement

器件型号:LM5180
主题中讨论的其他器件:LM5017

工具与软件:

嗨、大家好  

我需要大约4个输出的 ISO 电压: 12V/12V/5V/5V [高性能模拟类产品(100mA)/集成电路封装(100mA)/集成电路封装(50mA)/集成电路封装(50mA)]

这是可能的使用设计3吗? 有1到4的结构? 有轻负载时的功耗是否小于 LM5017?  

如何设计 LM5180的值?  

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    感谢您联系我们。 我会推荐 LM5180。 您认为有了 LM5180、轻负载条件下的轻负载效率应该更高。 请使用我们位于以下链接中的设计计算器来帮助您进行设计。 将有两个步骤:

    1.使用计算器来设计两个输出轨、方法是将同类输出合并为一个、即12V@0.2A 和 5V@0.1A。  

    2.设计完成后,只需复制次级绕组和相应的电路,即可将每个输出轨拆分为2个。

    https://www.ti.com/tool/LM5180DESIGN-CALC

    希望这一点得到澄清。

    此致、

    Youhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、您好  

    我想我想简单一点  

    LM5180输入是否可行:30~60V  OUT 53.25V??

    下面是设计计算器 IB pic

    您是否可以根据要求修改演示板?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    是、您可以订购 EVM 并修改它以进行快速评估。 抱歉、我手头没有这样的变压器。 您将需要找到合适的变压器、也可能需要更改 Dfly 和 Cout 以支持53额定电压。    

    谢谢!

    Youhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、您好

    我想知道

    1.组件是否决定输出电压是否不同?

    2.因为我修改了 Excel 的这些组件建议、所以有59V 的输出、但当我加载0.001A 时

    它的背部快速到0V ,和想法或提示???

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    1、变压器匝数比、RFB 和 RSET 决定了输出电压。  如果建议的 RSET=12.1k、则其他参数满足以下公式:

    2.不能使用 EVM 变压器。   它的匝数比为3:1、而您需要的匝数比为1:3。  请选择合适的变压器。

    希望这一点得到澄清。

    此致、

    Youhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、您好  

    1.什么是 Dclamp 函数、它是否影响 Vout 电压?

    2.输出齐纳器是否可以拆卸?  

    3. RTC 值会改变输出电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    我下周会给您回复。  目前我们正在休假、请在下周之前不要在这里发帖。  我在我的手机上写这个。 感谢您的理解。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    1. Dclamp 取代了常用的 RCD 缓冲器、以应对内部 FET 上的关断电压尖峰。   额定电压应大于反射的输出电压、即 NPS x (Vout+Vout)、则不会影响 VF。

    2.引入输出齐纳二极管来应对空载情况 它可以在有或没有 Rdym (虚拟负载)的情况下使用。  该器件具有最低负载要求:

     为了估算最小负载: Pmin=0.5 x 12kHz x Lmag x (0.3A)^2。  

    如果不满足最小负载、Vout 将会上升、齐纳二极管将进行钳位、防止 Vout 过大。 是的、如果 您具有虚拟负载以覆盖最小负载条件、则可以将其移除。  

    3.引入 RTC 以使输出电压在温度范围内保持稳定。  如果使用不正确、是的、它会改变 Vout 设置点。  

    希望这一点得到澄清。

    此致、

    Youhao