This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1640:使用 ISO1640作为 IS 至非 IS 隔离器

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7021, ISO1640, ISO7041

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1390502/iso1640-use-of-iso1640-as-an-is-to-non-is-isolator

器件型号:ISO1640
主题中讨论的其他器件: ISO7041、ISO7021

工具与软件:

您好!

我想知道 ISO1640是否适合用作 IS 至非 IS 隔离器。

如果没有、TI 是否提供其他解决方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Muhammad:

    ISO1640未通过 Ex 应用(IECEx 或 ATEX)认证。  

    我们只有2个器件 ISO7021和 ISO7041通过了 IECEx 和 ATEX 认证、但目前仅可用于 IS 至 IS 应用。 一旦 采用新修订版 EN 60079-11、这些器件就有可能在 IS 至非 IS 应用中使用、但这一情况预计到2025年底会有所改善。

    谢谢!
    Saleem Marwat

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Saleem:

    感谢您的快速响应。

    我们是否说可以使用 ISO1640作为 IS 到非 IS 隔离栅、因为它符合 IEC 60664-1、前提是标准的草案7已获得批准?

    或者我们是说如果标准的草案版本7获得批准、那么可以将 ISO7021和 ISO7041用作 IS 至非 IS 障碍吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Muhammad:

    是后者。 我想 说的是、 一旦新版 EN 标准通过认证并对这2个器件进行重新认证、就可以将 ISO7021和 ISO7041用作 IS 至非 IS 障碍。

    目前没有针对 Ex 应用认证 ISO1640的计划。

    谢谢!
    Saleem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Saleem:

    感谢您的澄清。 TI 是否提供任何应用手册或其他器件来帮助设计  I2C 总线的 IS 至非 IS 障碍?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Muhammad:

    您可以在以下网址查看我关于 Ex 产品的应用手册: https://www.ti.com/lit/pdf/slla480

    正如我之前提到的、请注意、我们目前还没有针对 IS 至非 IS 应用的任何解决方案。

    谢谢!
    Saleem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Saleem。