This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOW1432:关于 ISOW1432的布局审查

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: ISOW1432, ISOW1432DFMEVM, ISOW7741DFMEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1395097/isow1432-layout-review-about-isow1432

器件型号:ISOW1432
主题中讨论的其他器件:ISOW7741DFMEVM

工具与软件:

您好、先生、

我的客户完成 ISOW1432电路并开始 PCB 设计。 您能帮助检查他们的布局吗? 感谢您的帮助。

此致、

Gary Teng

e2e.ti.com/.../link_5F00_M201.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    感谢您分享原理图和 PCB 布局、请允许我复查并明天回来解答。


    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    很抱歉响应延迟、感谢您的耐心等待。 请在下面找到我的评论意见,

    1. 比较
      1. 所选铁氧体磁珠(FB)器件型号 ACMS100505A600仅提供60Ω 阻抗、请考虑从30MHz 到1GHz 提供大于300Ω 阻抗的不同 FB。 您也可以使用 ISOW1432DFMEVM 中的调试器。
      2. 我们建议将 GND1/GNDIO 节点与初级侧的系统 GND 分离。 例如、请参阅 ISOW1432DFMEVM 或 ISOW7741DFMEVM。
      3. 否则、其他一切看起来都很好。
    2. PCB 布局
      1. VISOOUT/GND2上的去耦电容和 FB 目前位于不同 PCB 层上器件下方。 为了获得出色的发射性能、我们建议器件下方不要进行任何焊接、并避免任何噪声耦合。
      2. 一旦 GND1/GNDIO 和系统 GND 在初级侧分离、我认为 PCB 布局将相应更新。
      3. 除此之外、我没有看到任何其他重大问题。 谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao