Other Parts Discussed in Thread: ISO7041
工具与软件:
尊敬的 TI 团队:
我们正在我们的一个产品中实现 I3C 通信、需要隔离式 I3C。
在查看可用的隔离芯片后、我们找不到市场上的超低功率双向隔离器。
我们有一个问题:可以通过短接两个反向引脚来实现隔离(如附图所示)、以便双向使用隔离器引脚吗?

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Jaydip:
ISO7041是一款具有 CMOS 样式输出的单向数字隔离器。 考虑到该情况、简单地短接2个通道不会使数字隔离器双向工作。 请查看本文档以了解数字隔离器如何用于 I2C 应用: https://www.ti.com/lit/an/slyt403a/slyt403a.pdf。I2C 与 I3C 类似、因此这对您也可能有帮助。
另一种选择是 ISO1640等双向(集电极开路)隔离器。 此器件可作为您的应用的一个可行选项、但仅限于 I2C 数据速率。
如果您还有其他问题、请告诉我。
此致、
Aaditya Vittal
尊敬的 Jaydip:
要将数字隔离器与 I2C 配合使用、并不像使用二极管将2个通道连接在一起那么简单。
如本文档 使用数字隔离器设计隔离式 I2C 总线接口(修订版 A)(TI.com)中所述、需要使用多个元件、例如电阻网络、晶体管和二极管。 我强烈建议遵循本文档中重点介绍的设计建议、将 I2C/I3C 与数字隔离器一起使用。
建议的可能有用的附加文档: 如何隔离 I2C 的信号和电源(修订版 B)(TI.com)
此致、
Aaditya Vittal