This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7041:适用于隔离式 I3C 通信的 ISO7041

Guru**** 2553560 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO7041

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1398751/iso7041-iso7041-for-isolated-i3c-communicaition

器件型号:ISO7041

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

我们正在我们的一个产品中实现 I3C 通信、需要隔离式 I3C。

在查看可用的隔离芯片后、我们找不到市场上的超低功率双向隔离器。

我们有一个问题:可以通过短接两个反向引脚来实现隔离(如附图所示)、以便双向使用隔离器引脚吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jaydip:

    ISO7041是一款具有 CMOS 样式输出的单向数字隔离器。 考虑到该情况、简单地短接2个通道不会使数字隔离器双向工作。 请查看本文档以了解数字隔离器如何用于 I2C 应用: https://www.ti.com/lit/an/slyt403a/slyt403a.pdf。I2C 与 I3C 类似、因此这对您也可能有帮助。

    另一种选择是  ISO1640等双向(集电极开路)隔离器。 此器件可作为您的应用的一个可行选项、但仅限于 I2C 数据速率。  

    如果您还有其他问题、请告诉我。  

    此致、
    Aaditya Vittal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aaditya:

    感谢您的澄清。

    我们使用100R 电阻器来短路、但如果我们使用二极管代替电阻器会发生什么情况?

    我浏览了您分享的参考文档、参考设计也使用了二极管。

    此外、由于有带内中断要求、必须使用 I3C。  

    请告诉我您的想法。

    谢谢!

    Jaydip  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    无法通过向具有单向通道的隔离器添加电阻器或二极管来创建双向隔离器。

    您 I³C 使用一个 I²C 了解如何解决双向信号冲突的隔离器(对于 I ² C、低电平优先于高电平)、目前只有 I ² C 隔离器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢! 克莱门斯,提供细节。

    您能否建议如何将此隔离器作为 I3C 或任何其他解决方案的双向使用?

    谢谢!

    Jaydip   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jaydip:  

    要将数字隔离器与 I2C 配合使用、并不像使用二极管将2个通道连接在一起那么简单。  

    如本文档 使用数字隔离器设计隔离式 I2C 总线接口(修订版 A)(TI.com)中所述、需要使用多个元件、例如电阻网络、晶体管和二极管。 我强烈建议遵循本文档中重点介绍的设计建议、将 I2C/I3C 与数字隔离器一起使用。

    建议的可能有用的附加文档: 如何隔离 I2C 的信号和电源(修订版 B)(TI.com)

    此致、
    Aaditya Vittal