Other Parts Discussed in Thread: ISO1042, ISO1042-Q1
主题中讨论的其他器件:ISO1042、
工具与软件:
团队成员、您好!
美好的一天!
如何测试和验证 CAN 波形质量和信号完整性?
您能否分享测试方法/设置/条件并遵循哪种标准? 如果可以分享一些指导材料就更好了。
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: ISO1042, ISO1042-Q1
工具与软件:
团队成员、您好!
美好的一天!
如何测试和验证 CAN 波形质量和信号完整性?
您能否分享测试方法/设置/条件并遵循哪种标准? 如果可以分享一些指导材料就更好了。
谢谢!
Daniel、您好!
有关如何配置器件的最佳说明将是 ISO1042DW 隔离式 CAN 收发器评估模块(修订版 A)。 数据表测试设置和波形(图6-12. 1Mbps 时的典型 TXD、RXD、CANH 和 CANL 波形)。
可以在器件网页的技术文档部分找到技术培训和设计指南。 通过使用"type"下拉列表并选择新筛选器、您可以查看所有文档和应用手册。

此致!
Andrew
Daniel、您好!
"对不起,我不小心弄丢了。" 我想您是在问如何操作 ISO1042。 我知道现在您需要明确确认 CAN 信号的质量。
ISO1042-Q1符合 CAN 物理层规范(ISO 11898-2:2016)。 因此、ISO1042-Q1 CAN 信号的信号完整性由数据表参数定义并保证。 不需要任何其他东西;请使用数据表时序和电气规格来确认 CAN 总线的信号完整性。
如果您还有其他问题、请告诉我。
此致!
Andrew