This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1042-Q1:测试并验证 CAN 信号质量

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO1042, ISO1042-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1400226/iso1042-q1-test-and-verify-the-can-signal-quality

器件型号:ISO1042-Q1
主题中讨论的其他器件:ISO1042

工具与软件:

团队成员、您好!

美好的一天!

如何测试和验证 CAN 波形质量和信号完整性?

您能否分享测试方法/设置/条件并遵循哪种标准? 如果可以分享一些指导材料就更好了。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!  

    有关如何配置器件的最佳说明将是 ISO1042DW 隔离式 CAN 收发器评估模块(修订版 A)。 数据表测试设置和波形(图6-12. 1Mbps 时的典型 TXD、RXD、CANH 和 CANL 波形)。

    可以在器件网页的技术文档部分找到技术培训和设计指南。 通过使用"type"下拉列表并选择新筛选器、您可以查看所有文档和应用手册。  

    此致!
    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jackiw、您好!

    我需要在我自己的电路板(而不是 EVM 电路板中的波形)中测试和验证 ISO1042波形。

    您提到的材料与我的问题不符: 您能否分享测试方法/设置/条件并遵循哪个标准来实现信号完整性?  

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!  

    "对不起,我不小心弄丢了。" 我想您是在问如何操作 ISO1042。 我知道现在您需要明确确认 CAN 信号的质量。

    ISO1042-Q1符合 CAN 物理层规范(ISO 11898-2:2016)。 因此、ISO1042-Q1 CAN 信号的信号完整性由数据表参数定义并保证。 不需要任何其他东西;请使用数据表时序和电气规格来确认 CAN 总线的信号完整性。  

    如果您还有其他问题、请告诉我。  

    此致!
    Andrew