This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO6520:该器件是否可用于两个 PWM 信号?

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO6520

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1405602/iso6520-is-this-part-able-to-be-used-for-two-pwm-signals

器件型号:ISO6520

工具与软件:

朋友们、您好!

我正在寻找一个数字隔离器、以便与需要隔离的两个 PWM 信号配合使用、而我找到了 ISO6520DR。 由于我需要在隔离 IC 中进行虚拟测试、请您确认一下此器件是否适合与 PWM 信号一起使用?

编辑:两个 PWM 信号将被用于低功耗伺服电机控制。

提前感谢!

BR、

Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luis:

    感谢您提出问题、欢迎来到 E2E 论坛!

    由于 ISO6520有 两个 信号通过通道、您当然可以使用 ISO6520隔离两个 PWM 信号。

    有关一般隔离信息的更多信息、请随时查看隔离常见问题解答页面: [常见问题解答][H]常见问题解答:隔离  

    此致、
    Aaditya Vittal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢我清除我的疑虑, Aaditya!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没问题!

    如有任何其他问题、请随时联系。