Other Parts Discussed in Thread: ISO6520
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ISO6520 工具与软件:
朋友们、您好!
我正在寻找一个数字隔离器、以便与需要隔离的两个 PWM 信号配合使用、而我找到了 ISO6520DR。 由于我需要在隔离 IC 中进行虚拟测试、请您确认一下此器件是否适合与 PWM 信号一起使用?
编辑:两个 PWM 信号将被用于低功耗伺服电机控制。
提前感谢!
BR、
Luis