This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC15241-Q1:2.5W 输入功率时的效率

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1437930/ucc15241-q1-efficiency-at-2-5w-input-power

器件型号:UCC15241-Q1

工具与软件:

您好!
UCC15241可以通过另一个 UCC15241提供的电源来选择哪个负载。 (其中两个串联)
首款 UCC15241将在24V 输出下提供2.5W 的功率。 我将使用它作为第二个电源。
提供更大的隔离距离。

是否提供了一个有关输出电流效率的示意图?

此致 Reiner

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据数据表中发布的曲线、检查最大功率降额与温度间的关系。 如果第一个 UCC15240提供24V@2.5W、第二个 UCC15241 (24V 输出)将限制在大约2.5W*0.5=1.25W。 1.25W 将是最终的"双增强型"隔离式输出。 什么应用需要大于5kV 的隔离?

    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们必须观察到的不仅仅是"仅"隔离电压、例如高于海平面的高电平。

    此致 Reiner

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于2个串联 UCC15241以增加总隔离安全电压额定值的情况、我们没有描述效率、启动、瞬态和其他电气性能措施。 随附了我对 UCC12051 (与 UCC15241类似的隔离式偏置器件)所做的一些工作。 您或许可以遵循这一点并将其应用于您对 UCC15241的考虑/评估?

    e2e.ti.com/.../UCC12051-Increase-Isolation.pdf

    此致、

    Steve