请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC15241-Q1 工具与软件:
您好!
UCC15241可以通过另一个 UCC15241提供的电源来选择哪个负载。 (其中两个串联)
首款 UCC15241将在24V 输出下提供2.5W 的功率。 我将使用它作为第二个电源。
提供更大的隔离距离。
是否提供了一个有关输出电流效率的示意图?
此致 Reiner
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好!
UCC15241可以通过另一个 UCC15241提供的电源来选择哪个负载。 (其中两个串联)
首款 UCC15241将在24V 输出下提供2.5W 的功率。 我将使用它作为第二个电源。
提供更大的隔离距离。
是否提供了一个有关输出电流效率的示意图?
此致 Reiner
对于2个串联 UCC15241以增加总隔离安全电压额定值的情况、我们没有描述效率、启动、瞬态和其他电气性能措施。 随附了我对 UCC12051 (与 UCC15241类似的隔离式偏置器件)所做的一些工作。 您或许可以遵循这一点并将其应用于您对 UCC15241的考虑/评估?
e2e.ti.com/.../UCC12051-Increase-Isolation.pdf
此致、
Steve