This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOM8110:为24V 系统的输入提供 ESD 保护

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: ISOM8610, TSM24A, ISOM8600, ISOM8110, ISO1212, ISO1228

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1428030/isom8110-esd-protection-on-the-inputs-for-24v-system

器件型号:ISOM8110
主题中讨论的其他器件: ISO1212ISO1228、TSM24A、ISOM8610 、ISOM8600

工具与软件:

您好、TI E2E 社区、

我们计划将 ISOM8110系列光耦仿真器用于数字输入用例、并想了解 对器件场侧输入 ESD 保护的需求。

我们预计 ESD 事件很少、但现场输入端的 EFT 事件频繁。

此外、建议任何针对最小功耗进行了优化的参考设计、我们可以在数字输入模块的输入侧用于工业用例。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 neet:  

    感谢您对此进行深入了解、 6.2 ESD 等级列出了 ISOM8110的 ESD 容差。 EFT 标准是一系列不同的测试(IEC 61000-4-4)、ISOM8110可能需要额外的保护二极管才能通过。 以下参考设计和应用手册提供了有关 IEC 61000测试方法的良好参考。  

    1. 适用于 PLC 模拟输入的浪涌、EFT 和 ESD 保护参考设计(修订版 A)
    2. 适用于 CAN 的 IEC 61000 ESD、EFT 和浪涌总线保护参考设计(修订版 B)
    3. 简化 PLC 系统中的 EFT、浪涌和电源故障保护电路(修订版 D)

    我还想提及的是、我们的隔离式数字输入解决方案之一可帮助您满足您的应用对低电流消耗和浪涌保护的要求。 ISO1212和 ISO1228集成有电流限制功能、可轻松实现浪涌保护。 下面是隔离式数字输入解决方案的快速比较侧。  

    建议将 ISOM8110用于传统电阻梯和分立式电流限制解决方案。  

    此致!
    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    感谢您发送编修。 您能否帮助我了解 ISOM811x 数据表中给出的以下规格?

    我想将 ISOM8110用于数字输出用例、在此用例中、我们通过24V 信号线向位于约100米外的 PLC 发送脉冲信号。

    敬请告知我们此 ISOM8110是否可用于此用例-我们计划使用 TSM24A 提供输出保护。 请告诉我、在此用例中、我们是否需要任何额外保护。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 neet:  

    我很乐意提供帮助。 "浪涌能力:高达10kV"数据表行参照了表 6.4绝缘规格中的 VISOM。 此规格展示了 ISOM8110的隔离能力、它可以承受 IEC 62368-1规定的从1侧到2侧的瞬态电压。 我们将其称为"跨隔离栅浪涌"。  

    根据 IEC 6100-4-x 标准的 ESD、EFT 和浪涌是指对各个数据点或引脚的相同侧冲击或瞬态。 ISOM8110仅在6.2 ESD 等级(不属于 IEC 6100-4-x)中的水平下进行测试

    [报价 userid="566261" url="~/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1428030/isom8110-esd-protection-on-the-inputs-for-24v-system/5502493 #5502493"]我想将 ISOM8110用于我们的数字输出用例、在这种用例中、我们通过24V 信号线向位于远处约100米处的 PLC 发送脉冲信号。

    ISOM8110可以在这里工作。 另请参阅 ISOM8610和 ISOM8600、它们具有较高的额定电流、在远距离应用中可能很有用。

    另外、我希望 TSM24A 能够提供足够的保护、但是、如果您有更详细的问题、请创建标题中包含"TSM24A"的新主题、并创建专注于保护器件的团队帮助。

    此致!
    Andrew