This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO3082:经测试的 PWD 接收的脉冲偏转是数据表的两倍大

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO3082

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1434782/iso3082-pwd-received-pulse-deflection-tested-is-twice-as-large-as-datasheet

器件型号:ISO3082

工具与软件:

ISO3082中所测试的 PWD 接收的脉冲偏转是规范手册中数据的两倍、是否有任何影响?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hui、  

    感谢您联系我们。 我不确定我是否理解您的问题。 根据您的说明、脉宽失真(PWD)似乎是数据表中值的两倍。 您是否能够共享显示高于预期 PWD 的波形的示波器屏幕截图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    黄色是 ISO3082

    绿色是输出

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表保证 PWD 低于200ns。 据我所见、传播延迟是对称的。 请进一步放大并使用光标进行测量。

    (ISO3082有两个输出引脚。 VOD 的计算公式必须为−B。传播延迟是在没有容性负载(即没有电缆)的情况下、在边沿的50%点测量的。 请参阅图7-4。)