This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1044:通信设计验证部分。

Guru**** 2930990 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1044

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1430980/iso1044-design-validation-for-communication-section

器件型号:ISO1044

工具与软件:

"使用 CAN 部分设计定制 PCB "。 随附的是设计原理图。 请验证并建议任何更改。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aakash、

    原理图看起来不错、我预计没有任何问题。 请确保所有去耦电容器尽可能靠近 PCB 布局中的电源引脚放置(距离小于2mm)。  

    此致!
    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    感谢您的宝贵建议和反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    我想确认一点。 TVS 二极管(EC7、EC9、EC10)是否需要连接到保险丝(RT7、RT9)之后(如 Shared 原理图所示(Connector-->Fuse --> Fuse --> TVS Diode--> to ISO1044 IC)  ?或者我是否需要将 TVS 二极管连接到连接器旁边的 TVS 二极管、然后连接到 TVS (Connector-->Fuse Diode--> Fuse --> IC)?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akash、  

    通常、TVS 二极管应尽可能靠近连接器放置。 如果保险丝旨在保护 TVS 二极管免受过流影响、则应将保险丝放置在 TVS 二极管之前(仍尽可能靠近连接器)。  

    请注意、这不是我的专业领域。 如果您想了解更多详细信息、请使用 TI 的一个 TVS 二极管创建新主题(https://www.ti.com/interface/diodes/tvs-diodes/overview.html)。  

    此致!
    Andrew