This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO3082:通信部分的设计验证。

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO3082

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1430982/iso3082-design-validation-for-communication-section

器件型号:ISO3082

工具与软件:

使用 MODBUS 设计定制 PCB。 随附的是设计原理图。 请验证并建议任何更改。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aakash、  

    上面的原理图看起来不错、应该可以正常工作。 请注意、由于 ISO3082具有内部偏置电阻、因此10k Ω 偏置电阻器是可选的。  

    此致!
    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    感谢您的宝贵建议和反馈。