This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO6763-Q1:ISO7763和6763之间的差异

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7763, ISO7763-Q1, ISO6763, ISO1640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1420800/iso6763-q1-difference-between-iso7763-and-6763

器件型号:ISO6763-Q1
主题中讨论的其他器件:ISO7763-Q1ISO6763ISO1640、ISO7763

工具与软件:

团队成员、您好!

我们 在我们的项目中使用 ISO7763-Q1隔离器、VCC1和 VCC2连接到5V 稳压器。  

INB 通过2K Ω 电阻器连接到来自 Micro 的时钟信号、最大时钟频率为1kHz。

这样就不会有问题。  

现在、对于同一应用、如果我们使用  ISO6763而不是7763、我们测量了微控制器的时钟持续拉高180-190ms、然后我们可以在时钟上看到振荡(请参阅附加的图像)

注意:除了更改隔离器外、其他元件或测试条件没有变化。 在附加的图像中、 粉色是 CLK、黄色是参考点。

为什么??

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的咨询。 请给我一个额外的时间来回应。

    此致、
    Aaditya Vittal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ISO676x 是一款较旧的器件、具有更长的上电延迟。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的咨询。 请给我 时间,直到星期一回复。

    此致、
    Aaditya Vittal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    延迟时间是多少? 您能否详细说明这两个隔离器之间的加电延迟与25度至70度结温之间的数据差异?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请。 没有问题 Vittal 先生。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kavin:  

    感谢您的耐心。

    请允许我多花一些时间来询问我团队中的一些专家。

    与此同时、您能就您提供的波形进一步说明一下吗? 波形的标记也会很有帮助。

    此致、
    Aaditya Vittal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aaditya:

    我不得透露更多信息。 产品是汽车类。 隔离器是 FS32K MCU 和 ADS1015AQDGSRQ1 (具有 I2C 的 TI ADC)之间的接口

    我之前的信息中有一个错误、MCU 的 I2C 时钟频率是50kHz。

    CLK 连接到 INB、VCC1和 INB 之间连接2K Ω 上拉电阻器。 INC 是从 I2C 到 MCU 或相反方向的双向数据。 1.5k Ω 从 INC 连接到 VCC1。

    VCC1和 VCC2保持恒定的内部稳压器5V 电压。

    图表:

    1、黄色(VSUP_EN)来自产品的 SBC。

    2. VSUP_EN 导通后2ms、VCC1和 VCC2持续由2个不同电源提供5V 电压(因此请将其用作参考点)

    3.在 VSUP_EN 导通后、MCU 的 CLK 在几微秒内启动。

    4.粉红色(CLK)是测得的最接近 INB 的时钟

    使用7763 ISO--> CLK 在 VSUP_EN 之后2.87ms 开始(正常工作)

    使用6763 ISO->CLK 在 VSUP_EN (NOK)之后196.3ms 开始

    除了这种 ISO、旧的 ISO、产品没有其他变化、我可以预期更长的传播时间 、时钟延展、更长的上电时间。 但190ms 太多了、我不明白为什么。 第一个问题是 MCU (SW)本身的 CLK、但我们在具有相同 SW、相同环境条件的相同器件中进行了测试、 预计 ISO 中的变化。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kavin:  

    感谢您的进一步澄清。 请允许我查看此内容、我会很快回复。

    此致、
    Aaditya Vittal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aaditya:

    这是一个从我们身边的高质量,请考虑和可能的快速反馈是非常感谢.

    如果您需要任何进一步的信息、请告诉我。   

    如果需要任何会议、请告诉我、我们可以与我们的硬件专家(我不是其中一位)进行远程连接。

    谢谢你  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的耐心。

    隔离器是 FS32K MCU 与 ADS1015AQDGSRQ1 (具有 I2C 的 TI ADC)之间的接口

    它看起来像是将所使用的数字隔离器用作 I2C 通信的双向缓冲器。 此外、ADC 器件似乎是集电极开路器件、而数字隔离器似乎是 CMOS 器件。

    考虑到这一点、我认为"上电延迟"或其他时序相关规格不值得关注、而是一个兼容性问题。 数字隔离器不支持 I2C 所需的双向通信。 另一个问题是 集电极开路 ADC 可能也具有 CMOS 数字隔离器的组合问题。  

    话虽如此、我  还是推荐 ISO1640这款双向 I2C 隔离器、它可能更适合您的应用。

    此致、
    Aaditya Vittal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aaditya:

    关于兼容性、有什么影响? 以及为什么7763正常工作的原因。

    数据线仅是双向的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kavin、

    ISO7763适用于某些单向传输、但每个通道都是单向的。 数据不会反向传输、这可能是导致问题的原因。  

    ISO1640可以处理 I2C 等双向信号、是隔离式双向通信的推荐解决方案。

    此致!
    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、错误的信息、它的单向性、 请参考原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kavin:  

    感谢原理图。

    请查看下面的标记:

    正如您在框中看到的、INC 和 OUTD 引脚连接在一起。 即使使用二极管、这并不意味着数字隔离器可用于双向通信。 正如 Andrew 在上一篇文章中所强调的、ISO6763和 ISO7763都仅支持单向通道。 这些通道不能直接连在一起以支持双向性。

    实现双向通信还需要其他几个元件和注意事项、下面对此进行了更详细的说明: 使用数字隔离器设计隔离式 I2C 总线接口(修订版 A)(TI.com)

    此 E2E 常见问题解答还重点介绍了一些更多细节: ISO7742:ISO7742是否可用于 I2C 隔离? -隔离论坛-隔离- TI E2E 支持论坛

    如前所述、我们 推荐 使用 ISO1640这款双向 I2C 隔离器、它可能更适合您的应用。

    此致、
    Aaditya Vittal